This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:蓝牙器件名称不是 CC2564MODA 中的广播

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1111965/cc2564moda-bluetooth-device-name-is-not-advertising-in-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA

您好!

我正在使用 TM4C129XNZAD 微控制器、如果我加载程序、则没有错误和警告、但蓝牙器件名称未广播。 任何人都请告诉我如何通告设备名称。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您的回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jansi、

    我假设您使用的是 Bluetopia 栈。 从其中一个演示运行"Advertise"时、您能否附加应用的图片? 我看到您附加了一个图像、但无法查看。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复。

    我仅使用 Bluetopia 栈。 我正在使用 SPPDEMO。 我不知道 AdvertiseLE 是什么意思、在我的项目中、AdvertiseLE 不在那里。 请就此为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jansi、

    如果要使用演示 BLE 功能、应使用 SPPLEDemo、而不是 SPPDemo。 SPPDemo 仅为蓝牙经典。 SPPLEDemo 具有一个名为"Advertise"的 API、该 API 在 CC2564MODA 上开始广播。

    最棒的
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    是的、这对 Jacob 来说很好、但他们使用的来自该蓝牙名称的 SPPDEMO 的另一个系统正在进行广播、这是我在论坛上发布了这个问题。 请就此为我提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    在我的项目中、我将使用 SPPLEDEMO、通过该操作、如何检查数据包、您能在这方面提供帮助吗? 如何检查数据包和命令数据包。 我们 使用的数据包函数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jansi、

    我建议您查看"LESend"和"LERead API"、以了解您能够查看多少数据包。 这些是与演示中的串行端口交互的 API。

    谢谢、
    Jacob