请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LPSTK-CC1352R 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
当我使用 Uniflash 测试新固件(多传感器)时、它将仅在首次运行时起作用。
但是、重启器件后、即使我在代码中删除了此内容、器件也会恢复出厂映像:
multisensor_bootManagerCheck
那么、如何让器件不恢复映像呢? 以及如何更新出厂映像?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我使用 Uniflash 测试新固件(多传感器)时、它将仅在首次运行时起作用。
但是、重启器件后、即使我在代码中删除了此内容、器件也会恢复出厂映像:
multisensor_bootManagerCheck
那么、如何让器件不恢复映像呢? 以及如何更新出厂映像?
谢谢。
您好、爱知、
安全 BIM 可能无法验证内部映像签名、因此会加载出厂映像。 您可以参阅 《BLE5-Stack 用户指南》中的 SimpleLink Academy 实验、自述文件和安全 BIM 详细信息。 您可以选择加载不安全的 BIM 版本或对多传感器图像进行签名。
此致、
Ryan