This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:哪个 API 或函数会自动与绑定的器件建立链接?

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1113243/cc2652r-which-api-or-function-do-auto-establish-a-link-with-bonded-device

器件型号:CC2652R

你(们)好

我使用 multi_role SDK。

当  multi_role 处于中心角色时、TI 板会与 已绑定的器件建立链接。

自动建立链接的 API 或函数是什么?

此致、

Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我已将您的帖子分配给一位专家进行评论。 您使用的是哪个版本的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我要引用 simple_central 示例、因为它包含自动连接功能。  特别是 simple_central .c 中的 SimpleCentral_AutoConnect ()和 SimpleCentral_doAutoConnect ()可能会有所帮助。 此外,在  simple_peripheral.c 中引用 simple_peripheral 示例的 SimplePeripheral_doAutoConnect()函数以及 simple_central 可能会有所帮助,因为这两个示例协同工作。  使用  GapInit_connect()函数建立所有连接。

    最棒的

    NIMA