This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:将 OAD 添加到旧 SDK 的多角色

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1113065/cc2652r-add-oad-to-multi-role-for-old-sdk

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SysConfigSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

大家好、团队、

 我们在2019年基于 SDK 2.4启动了我们的项目。  我们计划 添加 OAD 支持、但 此处的说明 适用于使用 SysConfig 的最新 SDK。 有没有地方可以找到 不使用 SysConfig 的旧 SDK 的说明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、文档打包到 SDK 中、该 SDK 应在本地提供。 幸运的是、在本例中、SDK 2.40的文档可在此处在线获取: 设置 BLE OAD 环境

    话虽如此、我强烈建议更新到最新的 SDK。 在认证您的低功耗蓝牙产品方面、我认为您需要更新到最新的 SDK、因为 SDK 2.40中使用的 QDID 已过期。 您可以利用 我们的移植指南 来获得有关此方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DAT、

    SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 版本和相应的 SimpleLink Academy Labs 已从 TIREx 中删除。  因此、我在附加的 zip 文件夹中包含了用于 SLA v2.40的 BLE 增强型 OAD 模块、可以通过打开 modules\ble5stack\ble_enhanced _oad\ble_enhanced _oad.html 来查看该模块。  其他文档仍保留在 SDK 下载中 的 docs\ble5stack 下。  我还强烈建议您迁移到最新的 SDK、以获得增强的功能和已解决的错误/问题。   有关详细信息、请参阅《BLE5-Stack 迁移指南》。

    e2e.ti.com/.../5367.ble_5F00_enhanced_5F00_oad.zip

    此致、
    Ryan