This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:时序要求

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1107778/cc2640r2f-timing-requrements

器件型号:CC2640R2F

尊敬的团队:

我想问一下 D/S 8.27时序要求。

请回答(1)、如果(1)的答案为"是"、请回答(2)和(3)。

(1)此要求是否应用于 RESET_N 引脚?

(2)当 VDDS 使用2.8V 时、限制范围是多少?

   请告诉我启动电压和终端电压。

(3)只是确认一下、此限制是否适用于限制范围内的最大斜率?

此致、

YUto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2640R2F

    尊敬的团队:

    我们是否有关于数字引脚和 RESET_N 控制的序列限制?

    例如、

    当打开器件时、我们必须在上电之前设置数字引脚。

    当关闭器件时、我们必须在复位后取消设置数字引脚。

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    是的、但如果您在我们的基准中所示的复位线路上有 RC 电路、它将负责处理此问题。  

    我将需要研究您的第二个有关数字引脚上电和断电排序的问题、然后返回给您。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的支持!

    您是否获得了问题2/3的其他信息?

    关于问题1、请让我为您提供更多信息来澄清问题。

    即使我们不使用"power on reset"、而是使用"reset_N"引脚进行复位、也需要遵循该"时序要求"吗?

    此致、

    YUto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    请更新此内容吗?

    此致、

    YUto