This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:逻辑-1输入的最大电压

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1126451/cc2541-maximum-voltage-of-logic-1-input

器件型号:CC2541

您好!  

我们使用 CC2541连接具有5V VDD 的 MCU。 MCU I/O 引脚为5V CMOS 电平。 那么、问题是 CC2541 P0/P1/P2输入是否能够承受5V 输入高电压?

 在数据表的直流特性中、它仅显示

TA = 25°C、VDD = 3V
参数测试条件最小典型值最大单位
逻辑0输入电压0.5V
逻辑-1输入电压2.4V

但逻辑-1输入电压没有最大值、请检查。

谢谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    CC2541在任何情况下都无法承受5V 的 Vin 高电平、您必须遵守向器件提供的 VDDS/工作电压(数据表中列出的最大3.6V)电平。

    此致、
    Ryan