This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:BLE 断开连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1111451/cc2564moda-ble-disconnection

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564CC2564C

你(们)好

我正在尝试示例项目 sppledemo。  连接后 、在几秒钟内断开了 BLE。 我使用的 TI cc2564是客户端、尝试连接 BLE 远程控制器件时有服务器。  如果有任何建议、请向我提供。 谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您是否在指定为服务器的设备上注册了 SPPLE 服务? 有关  完整说明、请参阅《CC2564x 演示应用用户指南》。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    否我没有在服务器上注册 SPPLE 服务、我只使用 SPPLE 客户端、因为下图是远程控制器件(服务器)中修复的服务。 请建议如何在 SPPLE 演示中将 hid 服务作为另一项服务来实施。   

    它正在复位  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您可以在 CC2564C 作为服务器的情况下尝试 SPPLEDemo 吗? SPPLE 要求服务器上运行 SPPLE 服务并具有开放的服务器端口。 然后客户端可以连接到服务器、两者可以开始交换数据。  

    确保您选择作为服务器的设备已启用 SPPLE 服务并打开端口。

    谢谢、
    Jacob