This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:在 PCB 上安装后清洗模块

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1110290/cc2650moda-wash-of-the-module-after-installation-on-a-pcb

器件型号:CC2650MODA

我发现 这条线程 的问题与我的问题相同、但我需要更确定答案。 安装到 PCB 上后、是否可以清洗 CC2650MODA 模块? 洗涤可以创建可能影响射频性能的路径吗? 我们是否有客户使用 CC2650MODA 成功清洗电路板的证明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    使用蒸馏水清洗、然后在使用之前正确干燥电路板、不应产生不必要的路径或影响射频性能。  您能否提供有关需要实施的洗涤标准的更多详细信息?  我将请一位硬件代表发言、他可以对此事作进一步的评论。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户表示 、问题是由于屏蔽层上的小孔、该过程只会使部件湿、而不会实际清洗。 如果模块装配时没有清洁剂、水会分散残留物、从而导致问题。

    磁通是否用于组装模块无清洁磁通?

    下面是清洗过程的详细信息: