This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:启用 Co-Ex 后无法连接到 iPhone

Guru**** 2421540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1112344/cc1352p7-cannot-connect-to-iphone-after-enabling-co-ex

器件型号:CC1352P7

在 simple_peripheral 中启用 Co-ex 功能后、外设无法与 iPhone 上的 LightBlue 建立连接。 LightBlue 中的消息是"外围 设备在被询问时断开连接"。

外设按预期进行广播、连接到 Android 手机正常、我怀疑故障是因为 iPhone 使用2M PHY。

SDK 版本:6.10

使用的示例:simple_peripheral_lp_CC1352P7_4_tirtos_ccs、在启用共存的情况下、共存使用默认设置

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    感谢您的参与。

    请指定以下内容吗?

    - CC1352P7器件是否被某些其他信号(例如 WiFi)?

    -您能否验证外设端报告的错误代码?

    在所有情况下、您可能需要尝试禁用对2M PHY 的支持 、如此处所述

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我转载并报告了这一问题。

    我还验证了建议的权变措施(即禁用对2M PHY 的支持)是否正常工作(请 参阅此处)。

    此问题将在未来版本中解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的验证。 我建议客户禁用2M PHY 以进行临时解决方法。

    BR、

    水阳