This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何将数据从 cc2564moda 发送和接收到定制器件

Guru**** 2693865 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1109664/cc2564moda-how-to-send-and-receive-the-data-from-cc2564moda-to-custom-device

器件型号:CC2564MODA

您好!

我正在使用 CC2564MODA、我需要通过蓝牙将一些数据从 CC2564MODA 传输到我们的定制器件。因此、现在我正在读取0字节的数据、并且两个器件都在连接、但数据传输并未发生。 请任何人帮助解决此问题、我正在等待您的快速响应。  

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会将您的请求转发给正确的所有者。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jansi、

    您使用什么机制将数据从 CC2564MODA 发送到定制器件?  您正在使用什么蓝牙堆栈?  如果您使用的是 Bluetopia、您是否已经尝试过我们在 Bluetopia 堆栈中提供的 SPPDemo?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    不是机制、我需要将定制器件数据传输到 CC2564MODA 蓝牙。 我使用蓝牙堆栈作为 OpenStack。 我正在使用 SPPLEDEMO 配置文件。

    我已将 cc2564moda 等蓝牙器件与自定义器件配对、但数据传输未进行。 您能不能让任何人告诉我如何解决此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在使用 Bluetopia Bluetooth Stack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jansi、

    默认情况下不会进行数据传输、您必须使用类似 LESend 的 API 调用来指定数据传输。 我建议您按照 CC2564x 演示应用用户指南中的说明尝试运行 SPPLEDemo。 如果您有问题、我们可以继续在该主题上解决这些问题。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复。

    我还尝试了 SPPLEDEMO 用户指南、但仍然只面临相同的问题。 请就此向我提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请告诉我、如何与远程设备通信 CC2564MODA。 我正在将 CC2564MODA 蓝牙与远程蓝牙连接、我需要将一些数据从远程传输到 CC2564MODA BT。 我已经尝试过这种方法、但器件在断开连接后已连接。 任何人都请为此提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jansi、

    如果我正确理解您的响应、您首先能够连接两个器件、然后断开这些器件。 在您能够调用 LESend 之前、两个器件是否断开连接?

    谢谢、
    Jacob