This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541-Q1:ind 和 Auto 器件之间存在0.4mA 电流差距

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1111542/cc2541-q1-0-4ma-current-gap-between-ind-and-auto-parts

器件型号:CC2541-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2541

您好、亲爱的、  

CC2541和 CC2541-Q1 (0.4mA 高电平)器件之间在射频工作期间存在确切的0.4mA 电流消耗缺口。您能否分享原因? 谢谢!

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2541-Q1

    您好!  

    2~3G 阻塞上存在2dB 的间隙。您能否分享原因? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2541-Q1

    您好!  

    CC2541的最小 TX 功率为-23dBm、Q1器件的最小 TX 功率为-20dBm。  

    您能分享原因吗? 谢谢!

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    由于这两种器件型号具有内部结构差异(例如用于提高抗扰度的接地层、不同的导线键合)、因此它们之间的规格应有所不同、尤其是所示的典型值(不是最大值/最小值)。 在这种情况下、影响这些参数的原因不是单一的。

    晶圆厂的来源甚至可能会带来差异、但我必须向您回复。

    此致、

    拉斐尔