This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:更新不带 LAUNCHXL-CC2640的 Windows 上的 cc2640

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1111630/cc2640-update-cc2640-on-windows-without-launchxl-cc2640

器件型号:CC2640

你(们)好  

1.是否有任何程序可在没有 LAUNCHXL-CC2640的窗口中更新 cc2640。是否使用笔记本电脑的内置蓝牙?

2. 有些手机通过状态机程序在1个街区挂起也有问题,但我的手机很旧了,更新也很好,这可能是什么问题?

我正在附上一张照片

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进行确认、您使用的是 CC2640R2F 器件还是 CC2640器件? 要通过蓝牙更新器件、您需要在项目中实施 OAD 或使用启用了 OAD 的项目。  

    [引用 userid="509519" URL"~//support/wireless-connectivity/bluetooth-group/f/bluetooth-forum/1111630/ccs2640-update-cc2640-ON-windowse-without launchxl-cc2640"] 1.是否有任何程序使用内置蓝牙的 Windows 更新 cc2640?使用 LAUNCHXL-CC2640-quote 内置蓝牙。]

    我们没有任何从 Windows 计算机启用 OAD 的项目或软件。

    [引用 userid="509519" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/f/bluetooth-forum/1111630/CC2640-update-cc2640-onwindowse-without launchxl-cc2640"]2。 在某些手机上、它通过状态机在1个块上挂起、但可能会出现什么问题?]

    您能否共享您在中观察到问题的手机、操作系统版本和 simplelink Starter 应用程序版本以及运行状况是否符合预期?

    此致、

    1月