This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:定制 CC2650板蓝牙不广播

Guru**** 2914380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1102446/cc2650-custom-cc2650-board-bluetooth-not-advertising

器件型号:CC2650

您好!

我使用的是定制 CC2650板、

我正在使用

BLE SDK 2_02_07_06

CCS7.4

编译器 TI v5.2.6

 其中我加载 了"简单 BLE 外设"代码。

我的 LED 闪烁、代码工作正常。

也是如此  

system_printf ("测试 printf\r\n");

工作正常。

但是、当我在手机上使用 BLE 扫描仪或 Lightblue 等任何应用时、我的 CC2650蓝牙不可见。

如何调试此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您先使用 SmartRF Studio 测试您的定制板射频性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 YiKai 建议的、您是否使用 Smart RF Studio 评估射频性能? 我建议使用频谱分析仪来执行一些测量、以查看输出功率和频谱屏蔽。 如果两者看起来都很好、也许可以检查频率精度、看看您是否需要调整 HFXT 负载电容值。  

    检查天线性能并查看是否需要执行天线匹配也可能是值得的。  

    如果您怀疑这可能是与硬件设计相关的问题、也可以在此处提交您的设计供审核:  

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我们 CC2650 PCB 的硬件设计会根据您的建议发送给 TI 以供审核。

    发件人电子邮件 ID 来自超级用户系统。

    我们正在等待您在 PCB 板上做出宝贵的响应。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我现在将继续并关闭此主题、我们将通过您在请求中提供的电子邮件联系您、并提供反馈。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    谢谢你