Other Parts Discussed in Thread: CC2652R
各位专家、您好!
目前、我正在使用 CC2652R 制作原型板。 您能告诉我如何将图左侧的 RF 线路阻抗从 C14匹配到50Ω Ω 吗?
(我知道如何匹配天线)
随附的照片是 CC2652的评估板、但原型电路的配置几乎相同。
由于这是我第一次使用平衡-非平衡变压器设计射频线路、因此我对连接半刚性电缆并测量 S 参数的位置和位置感到很不了解。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryota、
我认为 SWRA640 对您有所帮助。 如果您遵循我们的参考设计、则应在平衡-非平衡变压器和 LC 滤波器之后(L13之后)匹配50欧姆电阻
谢谢、
Alexis
您好、Alexis
感谢你的答复。 让我向您提出一些问题。
(1)如果您遵循参考设计、这是否意味着平衡-非平衡变压器和 LC 滤波器器件已经是50Ω μ m?
(2)为精确、本参考设计中的器件已从1005更改为0603。
此外、由于接线模式不完全相同、我担心阻抗可能会关断。
因此、我认为有必要通过更改 LC 滤波器的 L12、L13和 C13常数、将 CC2652的 L13调整为50Ω μ F。
这种感觉是否正确? 如果正确、请告诉我要调整到50Ω Ω 的位置。
谢谢、你