This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:无法从远程蓝牙读取数据

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1109700/cc2564moda-couldn-t-able-to-read-the-data-from-remote-bluetooth

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564TM4C129XNCZAD

您好!

我们设计了定制的远程蓝牙。 现在、我们需要使用 TM4C129xnczad 控制器在具有 cc2564 moda 蓝牙的自定义远程蓝牙之间进行连接。 我已经使用 SPPLE 演示、现在远程蓝牙已使用 connectle、discoverspple、configurespo 连接到 cc2564 moda 蓝牙。 远程蓝牙连接到 cc2564moda 蓝牙、但当我尝试从远程读取数据时、当我按下远程按钮时、 数据不会使用 READLE 功能读取。 按下遥控按钮 时,我应该读取1个字节的数据,但我正在读取0字节的数据。 您能告诉我如何使用多个演示程序从 cc2564 moda 蓝牙读取1字节数据吗?

请帮我解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会将您的请求转发给正确的所有者。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandana、

    您能否提供您所看到问题的一些应用程序日志? 您是否在设置为服务器的设备上运行了"RegisterSPPLE"?

    您是否使用 LESend API 发送了任何数据?

    有关 完整说明、请参阅 CC2564x 演示应用用户指南。  

    谢谢、
    Jacob