This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640主机测试

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1109748/cc2640-cc2640-host-test

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他部件:、BLE-STACK

尊敬的所有人:

我正在使用使用 CC2640开发的新 BLE 模块。 现在、我需要使用 DTM 继续进行射频测试。 为此,我使用的是 BLE_SDK_2_02_07_06中提供的 Host Test 项目,如应用报告 SWRA530 (将 CC2640配置为 BluetoothRegistered直接测试模式)中所述。

我开始使用 LAUNCHXL-CC2640R2、并使用 BTool 进行 HCI 通信。

但通信始终失败。 通过串行通信(DIO2作为 RX、DIO3作为 TX)、并使用 XDS110 UART 关闭跳线、以将探针与 CC2640R2F 的 RX 和 TX 引脚连接。

你有什么建议吗?

谢谢你。


亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alessandro、

    我已将您的帖子分配给一位专家进行评论。 您提到您已开始使用 LAUNCHXL-CC2640R2、哪个 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:BLE-Stack 2.2.7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    恐怕您正在 CC2640R2器件上运行一些专为 CC2640构建的器件。 因此,系统可能会在引导结束之前失败。

    使用 LAUNCHXL-CC2640R2时、请使用 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 中提供的代码
    如果有用、您可以在下找到该 SDK 中 host_test 项目的预编译 hexfile \examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_blestack\hexfiles\cc2640r2lp_host_test.hex
    该 hexfile 可以直接在 LAUNCHXL-CC2640R2上刷写。

    我希望这将有所帮助、

    此致、