This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:有关使用 AES 的 CC2650演示

Guru**** 2384740 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650, CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1110025/launchxl-cc2650-cc2650-demo-on-using-aes

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2F

尊敬的工程师:

我想使用 AES 来输入消息身份验证代码。 我看到通用外设上有 AES。 是否有任何使用 AES 的演示?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC2650

    尊敬的工程师:

    我尝试在 CC2650 Launchpad 上 使用 AESECB、方法是#include 。 但编译有以下错误。

    subdir_rules.mk:9:目标'adcBufContinuousSampling.obj'的配方失败
    "./adcBufContinuousSampling.c"、第51行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/drivers/AESECB.h"
    1在编译"./adcBufContinuousSampling.c"时检测到灾难性错误。
    编译已终止。
    gmake:***[adcBufContinuousSampling.obj]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是因为 SDK 版本太旧了吗? 如何更新 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MYC、

    与 CC2640R2F 或 CC26X2R1器件一样、CC2650无法访问 AESECB TI 驱动程序。  因此、您应该参考 Crypto TI 驱动程序 来实现您的 AES-ECB。  您正在使用适用于 CC2650的最新 SDK、   TIREx 上提供了 TI-RTOS v2.21文档指南。

    此致、
    Ryan