This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:您能告诉我 LAUNCHXL-CC2650和 CC2652RSIP 的频段吗

Guru**** 2769525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP, LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1108901/launchxl-cc2650-could-you-tell-me-the-frequency-bands-of-launchxl-cc2650-and-cc2652rsip

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他部件:CC2652RSIPCC2650

你好

我想知道 LAUNCHXL-CC2650和 CC2652RSIP 的频段。

根据 CC2652RSIP 的数据表、频段为2360~2500MHz。

但我没有找到  LAUNCHXL-CC2650的频带。

请...

Tatsuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuki、

    CC2650的可接受频带范围为2402至2480MHz。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢!

    鞑靼语!