This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:适用于范围扩展器 CC2592的 TXPower 表?

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F, CC2650, TIDC-CC2650-CC2592-EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1108655/cc2640r2f-txpower-table-for-range-extender-cc2592

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他部件:CC2592CC2650

您好!

最新的 SDKv5.30是否支持范围扩展器 CC2592? 我检查了 ble_user_config.c、没有 TX 功率表来支持 CC2592 10 - 22 DBM。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    基于以下 E2E 主题、无需更改 TX 功率表即可将 CC2592与 CC2640R2F 搭配使用。 您应该能够使用标准的 TXPower 表、放大器将添加额外的增益。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    根据 TIDC-CC2650-CC2592-EMK、TX 功率可从14dBm 更改为22dBm。 3年前、我完成了参考设计定制板。 我将 CC2650替换为 CC2640R2F。

    我很久以前就从论坛获得了这个 TXPower、我记不清了。

    const txPwrVal_t TxPowerTable[]=
    {{TX_POWER_10_2_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x0B、3、0x0C)}、//在 CC2592上输出10.2dBm
    {TX_POWER_12_4_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x0B、1、0x14)}、CC2592上的//输出12.4dBm
    {TX_POWER_15_1_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x0E、1、0x19)}、CC2592上的//输出15.1dBm
    {TX_POWER_17_5_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x12、1、0x1D)}、// CC2592上的输出功率为17.5dBm
    {TX_POWER_19_7_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x18、1、0x25)}、CC2592上的//输出19.7dBm
    {TX_POWER_21_3_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x21、1、0x31)}、CC2592上的//输出21.3dBm
    {TX_POWER_21_6_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x14、0、0x42)}、// CC2592上的输出21.6dBm
    {TX_POWER_22_1_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x18、0、0x4E)};// CC2592上的输出22.1dBm

    我使用定制板 CC2640R2F + CC2592制作了一个信标程序、并将 dBm 设置为22dBm。 我在现场测试了它、看起来很正常。 但是、我没有测试设备来确认 TX 功率确实设置为22dBm。  

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    如果您愿意、您应该能够使用自定义 txPower 表、但根据之前的线程、原始电源表应该是可以的。 我建议使用原始电源表并记录观察到的 txPower。 之后,我建议使用您的自定义表并记录观察 txPower。  

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。