This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:是否通过蓝牙地址主动连接到 iPhone?

Guru**** 2941090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1106542/cc2564c-actively-connect-to-iphone-through-bluetooth-address

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

 我正在使用 ISPdemo。 CC2564首次通电时、它与 iPhone 配对、手机的蓝牙地址将存储在 CC2564控制器中、然后 CC2564将被关闭。

再次上电后、CC2564如何通过蓝牙地址主动连接到 iPhone?  CC2564在 服务器模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否说演示会将蓝牙地址保存在设备的存储器中、然后在下电上电时仍会保存 iPhone 的蓝牙地址?

    在演示的 main.c 中、您可以看到在初始化结果中将 BluetoothStackID 保存到内存中。

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这不是存储问题、而是如何通过存储的蓝牙地址连接 iPhone 移动电话。 正常操作是手机启动与 CC2564的连接应用。 我现在要实现的功能是 CC2564启动连接应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的澄清。 我将在这里与我们的产品专家进行更深入的讨论、并提供建议。

    同时、您将什么主机与 CC2564C 配合使用? 您使用的是 Bluetopia/ BluetopiaPM 还是其他蓝牙堆栈?

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我使用的芯片是 CC2564C、蓝牙协议栈是 Bluetopia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 BT 堆栈有两个部分、即 Bluetopia。 有关这方面的信息、请阅读此 e2e 主题中建议的答案:  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574437/cc2564-firmware-example-of-how-to-permanently-pair-bond-an-a2dp-source-device-with-another-a2dp-sync/2107391#2107391

    此外 、《CC2564x 演示应用指南 》的 SPP 演示部分概述了 SetDiscoverabilityMode 函数的使用、该函数采用一个参数来实现 bondability。  

    请告诉我这些资源是否对您有所帮助。

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     感谢您提供相关信息、我将参考 A3DPDemo_SRC 演示。