This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:"simpleBLEperepheral"网络消失

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1108366/cc2560-simplebleperepheral-network-disappeared

器件型号:CC2560
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

各位专家:

你好。 您能帮助客户检查此查询吗?

"I want to run a project "simple_perepheral" on the board CC2560 BoosterPack I changes to the example code as s描述 in SWRA534A。 启动 Booster Pack 时,我看到一个名为 simpleBLEperepheral 的网络。 但是,当您尝试连接时,网络将消失,不再恢复。"

项目编译完成时没有报告错误。

请参阅下面附加的文件。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

CC2650_LAUNCHXL.H/
CC2650_LAUNCHXL.C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    CC2650实际上由 TI 内部的另一个团队处理。 我会将您的帖子重新定向到那里。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我已将此主题分配给将处理您的问题的相关专家。 同时、您能否指定您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的参与。 我认为问题不是来自板级配置文件(即您提供的文件)。 否则、器件根本不会进行广播。

    在这里、问题看起来像是在连接时发生的。

    • 您能否指定"网络消失、不再恢复"的含义?
      连接是否仍然成功建立?
    • 我建议查看 此处提供的调试指南 、并尝试在调试模式下运行软件。 这样、您就可以了解代码是否停留在断言/无限循环中。

    此致、