This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于工业应用中两个微控制器之间无线链路的器件

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1108711/recommend-devices-for-a-wireless-link-between-two-microcontrollers-for-industrial-application

主题中讨论的其他器件:CC2543

您好!

我正在寻找一个推荐的系统、用于在两个微控制器之间建立无线链路。

背景-这是一个用无线链路替换有线接口的项目。 现在、我有一个连接到专有有线串行接口的 HID 设备(例如游戏控制器、按钮、霍尔效应游戏库、POT)。 在 HID 侧、我想通过微控制器读取按钮和其他传感器、将其数字化并无线发送数据。 另一方面、我想读取无线数据并将其转换回所需的旧有线串行接口。 这是一个工业(非消费类)应用。

蓝牙看起来是受欢迎和接受监管的正确选择、我将向全球出口。 我很难找到不涉及连接到手机的蓝牙示例。  我需要一种 无需手机或 PC 即可配对的方法、按下配对按钮即可工作。 如果有更好的东西、我很高兴能使用其他无线设备。 CC2543看起来可能正常工作、但看起来也像旧技术。  

感谢您的任何建议、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个关键参数是距离很短、最多相差10米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    对于我们的 BLE 示例、大多数示例不需要电话即可运行。 只需通过 BLE 器件(电话、LaunchPad、PC 或其他支持 BLE 的器件)进行连接即可。 我们的 Github 上提供了一个 HID 示例  (以及配套 应用报告)、我相信您可能会发现它非常有用。 该示例针对 LAUNCHXL-CC26X21而制作、但可以轻松迁移到 CC26xx 系列器件中的其他器件。 我建议参考 SimpleLink Academy  、通过一组动手实验了解有关我们的器件以及如何使用这些器件的更多信息。 具体而言、我建议您查看 低功耗蓝牙基础 知识实验室、以开始了解我们的 BLE 器件的工作原理以及如何使用它们。

    我还建议根据 需要参考 BLE5用户指南、以详细了解我们的 SDK 以及如何在其中实施 BLE5。 SimpleLink CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件(SDK)中包含 的示例各不相同、对于帮助在我们的器件上进行 Kickstart 开发非常有帮助。

    此致、

    1月