This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:我想在 CC2652RSIP 上使用 D-PSK

Guru**** 2868680 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1108109/cc2652rsip-i-want-to-use-d-psk-on-cc2652rsip

器件型号:CC2652RSIP

你好

我正在尝试在 CC2652RSIP 上以1Mbps 的速率制作具有"差动相移键控(D-PSK)"的程序。

但是,根据数据集,我们可以使用(G)FSK、MSK 和 OOK。

我可以 使用 D-PSK 1Mbps 吗? 如何使用它?

请...

Tatsuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Tatsuki、

     CC2652RSIP 不支持 D-PSK。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    感谢您的回复!

    我将使用 (G) FSK、MSK 和 OOK 生成一个程序。

    谢谢、

    Tatsuki