This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:在新的 Bluetopia 栈 CC2564CSTBTBLESW v5.1上为 AVRCP v1.5设置器件

Guru**** 2516660 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1106980/cc2564cstbtblesw-setting-up-the-device-for-avrcp-v1-5-on-the-new-bluetopia-stack-cc2564cstbtblesw-v5-1

器件型号:CC2564CSTBTBLESW

尊敬的 TI:

我们正在  设计中使用最新的 Bluetopia 栈 CC2564CSTBTBLESW v5.1。

在新堆栈上、它附带 AVRCP v1.5支持。 但我无法找到正确的方法来设置它。

用于设置 AVRCP 支持版本的相应枚举在 AVRCP v1.5上没有提及。

我在这里附加枚举值。

/*! AVRCP 的底层传输是音频/视频控制
*传输协议(AVCTP)。 而不是复制所有配置文件
*连接管理功能、AVRCP 将需要调用
* AVCTP 库中提供的用于执行 AVRCP 操作的函数。
*此库仅提供可使用的实用程序函数
*生成可直接传递到 AVCTP 的 AVRCP 消息
*。
*以下枚举类型与一起使用
* AVRCP_Register_SDP_Record_Version ()函数以指定特定值
*要支持的 AVRCP 版本。 这允许器件仅使用
*支持特定版本、而不是一些更高级的版本
*在以后的配置文件版本中引入的功能。
*\note the original SDP Registration (注意原始 SDP 配准)功能、
* AVRCP_Register_SDP_Record ()、仅注册 SDP
*记录对最新配置文件版本的申请支持。
*
typedef 枚举

apvVersion1_0、
apvVersion1_3、
apvVersion1_4
} AVRCP_Version_t;

当我们使用 AUDIAPI 将 A2DP 配置文件设置为接收设备时,我们使用 Initialize_Sink()函 数。

我要附加函数的初始部分、其中我们必须提及 AVRCP 版本。

------------------------------------------------------

InitializationInfoAVR.ControllerRoleInfo =&RemoteControlRoleInfo;

InitializationInfoAVR.SupportedVersion = apvVersion1_4;  

RemoteControlRoleInfo.ProviderName =(char *) ProviderName;
RemoteControlRoleInfo.ServiceName =(char *) ControllerDescription;
RemoteControlRoleInfo.SupportedFeaturesFlags = SDP_AVRCP_Supported_Features_controller_category_3;

----------------------------------------------------------------

如果我给出    InitializationInfoAVR.SupportedVersion = 3  、它是否会使其成为 AVRCP 版本1.5?

如果不是、我必须设置什么才能使其成为 AVRCP v1.5?

此致、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我将了解启用 AVRCP 1.5需要什么。  

    [~引脚 userid="447335" URL" URL"支持/无线连接/bluetooth-group/f/bluetooth-forum/1106980/cc2564cstbtblesw-设置-器件-用于 AVRCP-v1-5-on the -new-bluetooth-stack-2564cblesw-初始化版本 3)[quote infotesv5-on the new-new-bluetooth-v5'

    为什么要在这里指定3的值?

    谢谢、
    Jacob