This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:错误 syscfg:PinMuxPeripheral 和引脚配置、协议 SPI

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1106591/cc2642r-error-syscfg-pinmuxperipheral-and-pin-configuration-protocol-spi

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

您能帮您解决这个问题吗? 这是我在 Code Composer Studio 中的第一次。

我的问题是关于"PinMuxPeripheral 和引脚配置"、我不使用任何硬件、但当我选择某个引脚时、这些位称为 Launchpad 或 SPI 闪存。

如果你有原因、因为发生了、并且对这种情况的响应让我知道、请告诉我。

Pines Blocked (Pines 阻塞)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tania、

    您必须在 SysConfig 中选择"Show Board View"和"Use Custom Board"以删除 LaunchPad 引脚分配。    如需更多信息、请参阅 BLE-5 Stack 用户指南的"定制硬件"部分

    此致、
    Ryan