This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:调试接口被锁定

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1106375/cc2640-debug-interface-is-locked

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2650STK

我使用其他人提供的 hex 文件进行烧录、但第二个烧录错误如下:

>使用2引脚 cJTAG 启动对目标的访问:COM46。

>读取主 MAC 地址已完成。

>开始闪存擦除...

>擦除成功完成。

>正在阅读文件:C:/users/jun.yang/Desktop/Simpl_ peripheral_ cc2650stk_ all_ v1.6.0_ rev188.hex。

>开始闪存编程...

>编程成功完成。

>读取主 MAC 地址已完成。

>使用2引脚 cJTAG 启动对目标的访问:COM46。

>调试接口已锁定。 正在中止操作。 只能进行强制批量擦除。

>调试接口已锁定。 正在中止操作。 只能进行强制批量擦除。

擦除后没有解决问题、更换芯片后也没有解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试帮助您处理另 一个重复的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过单击扳手图标来擦除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从何处获得这个 simple_peripheral_ cc2650stk_ all_ v1.6.0_ rev188.hex? 它是否在应用中将调试接口从 ccfg 锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友向我提供了"simple_peripheral_cc2650stk_all_v1.6.0_rev188.hex"。 我不知道它是否会锁定应用中来自 ccfg 的调试接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您获取了新芯片并在 TI BLE SDK 中下载了其他应用、您是否看到了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有尝试下载其他应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您不确定 simple_peripheral_ cc2650stk_ all_ v1.6.0_ rev188.hex 中的 ccfg 设置、我建议您首先在 TI BLE Stack 中测试默认 simple_peripheral。