Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7
我的客户正在使用具有 Linux 主机处理器的 CC2652P7。 在一个测试中、他们发现、当通过 ROM 引导加载程序刷写时、他们的电路板大约有一半发生故障。 电路板上的 CC2652P7芯片不响应0x55握手。
客户尝试在正常电路板和故障电路板之间切换 CC2652P7、问题出在电路板、而不是芯片。
我对 ROM 引导加载程序有两个问题:
ROM 引导加载程序是否使用外部48MHz 晶体或内部 RCOSC?
2.是否有方法调试 ROM 引导加载程序、如通过 JTAG? 或者其他关于调试芯片为何没有响应的建议?
此致、
水阳