This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650em 项目端口至 CC2650stk

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, UNIFLASH, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1103586/cc2650stk-cc2650em-project-port-to-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我正在尝试将 simple_broadcaster _cc2650em 移植到 cc2650stk、我 已将 CC2650DK_7ID define 更改为 CC2650STK 并已成功刷写该项目、但在搜索该项目时、它不会显示在蓝牙器件中。 我注意到 simple_broadcaster _cc2650em_apps 配置在 FlashROM 中设置、而所有 STK 应用在 FlashOnly" OAD_ExtFlash 中设置。 这是否必须对不起作用的情况执行任何操作? 如果是、是否有办法解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已请一名专家发表意见。

    同时、您能否指定您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我使用 的是 ble_sdk_2_02_07_06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关观察到的行为的更多详细信息。 程序是否进入旋转锁定或挂起? 您能否将器件连接到调试器、暂停执行并共享调用堆栈? 您是否收到任何编译警告? 您能否共享您正在使用的 IDE (和版本)?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在 Linux 中使用 Bluepy 来检测我的板、但它没有检测到它。 我没有收到任何编译警告。 我正在使用 CCS 11.2.0。

    我想使用广播设备、但我不知道如何将 simple_peripheral 项目转换为广播设备、因此我正在尝试这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对 simple_peripheral 进行编程后、您是否能够检测到其他器件上的广播? 例如运行 simple_central 的第二个 LaunchPad 或运行 BLE 扫描应用的手机?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但在过去几天、当我断开 电路板电源然后重新连接时、电路板会闪烁一个静态的红色灯、并且未检测到。

    我的意思是、我刷写 simple_peripheral、它工作正常。 然后我切断电路板的电源并重新应用它、电路板上有一个红色指示灯、并且没有通告。

    在 我尝试刷写 simple_broadcast 之前没有发生过这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试从 Uniflash 中擦除整个闪存以修复红灯、但它无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过刷写 YiKai Chen 在此线程中发送的.hex 文件来修复了红色 LED 指示灯 CC2650 :连接到调试探针时 LED 指示灯不亮-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴听到您能够解决您遇到的红色 LED 问题。 那么、您现在是否能够按预期连接到器件?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在工作正常。

    我们可以对移植 simple_broadcaster 做些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 您能否尝试向您准备的 simple_broadcaster 项目添加一些 UART 打印语句? 之后、您能否尝试刷写电路板并观察串行输出? 这将让我们了解器件是否正在启动程序并正常运行。  

    此致、

    1月