This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650

Guru**** 2537180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1104279/cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

我尝试在 CC2650中构建 simple_peripheral 项目时遇到以下错误。有人可以帮我 解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您使用哪个 CCS 和编译器版本? 您是否在 ble_sdk_2_02_01_18中构建默认 simple_peripheral 而不进行任何修改并看到此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用9.3.0。是 在 BLE_SDK_2_02_18中生成、并且我根据 使用 TICertifiedBluetoothRegistered低功耗模块(CC2650MODA)作为单芯片无线 MCU57176215&ref_URL=https%253%252F%252Fwww.google.com%252F 更改了引脚映射  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 https://www.ti.com/lit/an/swra534a/swra534a.pdf 修改 simple_peripheral 不会导致此类问题。 您能否成功构建默认 simple_peripheral 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在能够构建 simple_peripheral 和我的程序。  

    我 正在使用 收发器的程序来发送和接收来自传感器板的数据。 收发器连接到笔记本电脑的 USB 端口、Senor 板由电池供电。 两者都使用 CC2650MODA。 我可以成功构建和调试两个程序。  

    问题是:  

    当我将收发器与我的笔记本电脑 USB 端口连接时、在 GUI 中我无法连接硬件! 您能帮我解决可能的原因吗? 我正在使用其他人的代码、我可以连接他编程的器件。 但我编程的器件未连接。 我应该在连接收发器时初始化、而不是初始化、在右方框中、我应该会看到消息"Hardware Connected"

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    构建 simple_peripheral 后、您是否能够与器件建立 BLE 连接? simple_peripheral 是否按预期运行?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 BoosterPack 和我的定制板检查了 simple_peripheral。 我可以在手机应用程序上获取信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功构建 simple_peripheral、但现在当我尝试构建自定义代码时:我收到此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供完整的构建日志? 您的代码以前是否能够编译? 如果是、那么您能否验证自那时以来代码中是否发生了任何更改?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="516219" URL"~//support-wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/1104279/cc2650-cc2650/4094601#4094601"]当我用笔记本电脑 USB 端口连接收发器时,在 GUI 中我无法连接硬件!

    我假设此 GUI 应用需要在特定 CC26xx 参考设计上运行的专用应用代码。 您能详细说明一下在哪里下载此 GUI 应用程序吗?