Thread 中讨论的其他器件: CC1352P、 SysConfig
您好!
我们的发送器(CC2652P)以每秒100个数据包的速度向 RX (CC1352P4)发送数据。 即每秒400个数据包。
根据我之前的主题、我知道 SDK 4.2不支持高 PA、这是一个错误。 我将 SDK 升级到5.1、看到了良好的 RSSI、并在射频分析仪上检查了相同的 RSSI、它处于活动状态。
但是、
SDK 中的这一变化导致我在 CC1352P 中从4个从器件(CC2652P)接收到的数据丢失。 使用早期的 SDK、我能够在工作台上获得98%的数据、在汽车环境中获得90%的数据。 但使用新的 SDK、我可以看到最大- 70%的数据。 我看到从器件已连接、但无法发送数据。
新 SDK 为何会出现此问题。 我看到从器件在20-50秒内无法发送数据、这一点非常关键。 根据《迁移指南》、我复制了所有应用文件、包括 simple Peripheral.c 和.h、只是手动复制了 SysConfig。
2、我的 Tx SDK 为5.1、Rx 为4.2、这会影响频率。
3.在 SDK 5.1中,我看到了一个禁用更新参数的选项。 但是、一旦我在 Tx 侧禁用 Update 参数、我就会看到此错误。 
请就此提出解决方案。
此致