This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:在器件整个工作温度范围内的 GPIO 最大输入泄漏电流

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1102163/cc2652rsip-gpio-maximum-input-leakage-current-on-full-device-operating-temperature-range

器件型号:CC2652RSIP

您好!  

我需要数据表中找不到的2个信息:  

1) 1)  在整个器件工作温度范围内(禁用下拉和上拉时)、GPIO 最大输入泄漏电流是多少?

2) 2) 在整个器件工作温度范围内、GPIO 输入电压 VIL 和 VIH 是多少?

提前感谢您、

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    很抱歉耽误你的回答。 我正在跟踪这些信息。 我将关闭此主题并使讨论脱机。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    有新闻吗?

    Geoffrey