This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:此线程与以下线程相关

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1104722/cc2652r-this-thread-is-related-to-the-following-thread

器件型号:CC2652R

此主题与 此相关

大家好、

我们的客户将很快获得蓝牙认证。 但是、对于以下信息、客户不确定应参考哪些文档以及客户应如何填写这些信息。  我们可以向您的专家提供建议吗?

  1. 带内图像频率(稳定调制接收器)
  2. IQ 报告率
  3. 常量音调扩展的长度(1ms/s),(2ms/s)

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazaki-San、

    在如何认证您在 上一个主题中链接的蓝牙产品中、似乎有一些有关带内图像频率的信息。 具体而言、 该应用手册的第2.3节"射频 PHY 测试参数"中似乎提供了一些信息。 关于其他问题、客户是否有机会咨询 上一个主题中提到的 BQC (蓝牙资格认证顾问)?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您对本次调查的建议。

    我与我们的客户分享了您的意见。我想等待他们的反馈。

    此致、

    宫崎