This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:802.1.4模式下的 IF 频率、选择性和射频选择性

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1102613/cc2650-if-frequency-and-selectivity-and-rf-selectivity-in-802-1-4-mode

器件型号:CC2650

 在802.15.4模式下、CC2650的 IF 频率是多少?  该模式下的 IF 选择性和射频选择性是否可共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    数据表中提供了射频选择性。

    我必须检查 IF 频率并返回给您。 您是否发现了您认为可能与 IF 频率相关的特定问题?  

    谢谢、

    Alexis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis!  我们没有遇到任何问题、 但需要提供与我们的产品相关的提交信息、包括 IF 和 RF 选择性。  (我假设我自己必须衡量是否有选择性、但如果有任何数据可用、这将为我节省大量时间!)

    对于 射频选择性、它在数据表中针对其他模式列出、但在802.15.4模式中未列出。  BLE 或其他模式的选择性是否适用于802.15.4模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您对 IF 选择性数据的请求。 在802.15.4模式下运行时、您是指器件的 IF 值吗?

    对于射频选择性、您可以对频率为+/-15MHz 或更高的相邻信道、备用信道和信道使用数据表中提供的测量值(第5.12节)

    阻塞和去饱和数据也在同一个表中提供。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    802.15.4模式下器件的 IF 频率将是一个很好的开始。  我希望在此之后必须获取我自己的 IF 选择性数据(考虑到 IF 级未路由到引脚、我不确定将如何执行此操作)、但我 只是在询问 TI 内部某个位置是否有此数据时才提出。

    由请求数据的用户定义的选择性基本上是 IF 段的带宽(主要由我假设的 IF 放大器本身定义)、由从峰值向下-3dB、向下-20dB 等带宽定义  

    感谢您指出相邻/备用数据;我显然是在对其进行滤波、但没有注意 到测试条件中列出了带宽。

    谢谢、
    Steve