This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:LP-CC2652RB 无法连接到 SmartRF Studio

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB, CC2652RB, CC2652R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1104397/cc2652rb-lp-cc2652rb-cannot-connect-to-smartrf-studio

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652R7UNIFLASH

客户遇到 SmartRF Studio 无法连接到 LP-CC2652RB 的问题。 固件更新后、系统会提示"Not able to open Device Control Panel for ..."(无法打开设备控制面板...)错误:

为了进行比较、客户在 CC2652R7中使用了另一个电路板、它运行良好。 SmartRF Studio 版本为2.25.0、CC2652RB 丝印如下:

CC2652 
RB1F
TI 99I E
AB2F G4

是否有任何关于出错的想法? 谢谢。

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:该电路板在 SmartRF Studio 2.21.0中工作、但在2.24.0和2.25.0中均不工作

    Uniflash 可以在 SmartRF Studio 发生故障后连接到电路板、因此应能够排除固件更新故障。

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    感谢您的报告、我们 观察到类似的行为。  我正在与工具软件开发团队跟进、以进一步调查和解决此问题。

    此致、
    Ryan