请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 主题中讨论的其他器件:、 CC2652R7、 UNIFLASH
客户遇到 SmartRF Studio 无法连接到 LP-CC2652RB 的问题。 固件更新后、系统会提示"Not able to open Device Control Panel for ..."(无法打开设备控制面板...)错误:

为了进行比较、客户在 CC2652R7中使用了另一个电路板、它运行良好。 SmartRF Studio 版本为2.25.0、CC2652RB 丝印如下:
是否有任何关于出错的想法? 谢谢。
此致、
水阳