This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:禁用32kHz 时钟会增加功耗

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1126926/cc2640r2l-disabling-32-khz-clock-increases-power-draw

器件型号:CC2640R2L

大家好、我正在尝试禁用 CC2640R2L 上的32kHz 时钟、因为我们不会定期进行 BLE 连接、而且我们每5秒仅发出一次信标。 根据 swra499c、我们的电流消耗应降低。 相反、我们的功耗上升了7uA (基线为6uA)。 我认为问题可能是 RCOSC 校准。 是否有任何方法可以在进行校准的同时降低电流消耗、从而使我们保持在规格范围内?

下面是我们的电源示例。

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的参与。

    我确认、如果您仅使用信标模式、则应禁用晶体校准。 请注意、一般来说、情况正好相反(即、我们要求用户在使用32kHz 晶振模式时启用校准)。

    如果尚未完成、我建议您查看 用户指南。 在这里、您将找到我们建议修改的代码、以便启用校准。 按照相同的步骤禁用它。

    如果您需要更多指导、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、感谢您的回答。

    如果我关闭校准、我们的性能会显著提高。 我有两个后续问题。

    1.如果我们从未启用 RSOCS 校准、您是否希望我们仍然能够每隔几周/月进行一次连接?

    2.我们的功耗与启用晶振的功耗相匹配。swra499c 提到我们当前的使用可能会在没有晶振的情况下下降。 您对它可能降低多少以及您需要做什么有任何经验吗? 用户指南似乎没有提到这一点。

    再次感谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我不认为使用32kHz 晶振模式时蓝牙 LE 连接是可靠的

    2、晶体功耗应降低功耗。 实际数量取决于所选的晶体和设计。

    我希望这将有所帮助、

    此致、