This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:天线切换问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1126723/cc2652r-antenna-switching-issue

器件型号:CC2652R

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用的是 CC26X2 5.2的 SDK。 客户想知道在发送 CTE 数据包时如何同步控制天线切换?

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我建议客户利用 RTLS_Coordinator 示例和相应的 SimpleLink Academy 实验。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的支持。

    客户已经查看了您提供的文档、 其中的例程是 AAO 的天线切换、而他们目前正在尝试实施 AOD。  是否有任何例程?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我们的堆栈不支持离去角(AOD)。

    此致、