This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541上的 ESD 问题

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1124475/cc2541-esd-issue-on-cc2541

器件型号:CC2541

您好!  

在 CC2541和 CC2541-Q1的 ESD 测试中、我们发现了一种现象:  在使用 CC2541-Q1对产品进行 ESD 测试期间、芯片始终运行良好 。 但当 ESD 电压达到25kV 时、具有 CC2541的产品将停止发送蓝牙。 等待大约20分钟后、蓝牙信号恢复、即可以扫描信标。 ESD 快照应用于产品的塑料外壳上。

有人能帮助解释这个问题吗? 为什么工业 CC2541需要20分钟才能恢复?  这两个芯片的 ESD 保护设计有何区别?  

PS:这种现象是一致的。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    这些是仅更换 IC 的相同产品还是其他产品? 从数据表中可以看出、IC 引脚支持2kV 电压、Q1和非汽车器件的 ESD 应该相同。 从上面所说的内容来看、它似乎是两种不同的产品。

    我建议客户在两个产品的器件之间进行切换、然后重新测试并查看其是否遵循产品或 IC。 根据器件数据表、ESD 的性能不会有任何差异。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rizwan

    我是客户。 我们使用的是相同的产品。 3种产品采用 CC2541、3种产品采用 CC2541-Q1。 唯一的区别是蓝牙 IC。 所有工业 CC2541在 ESD 测试后丢失信号、并在20分钟内恢复(最坏情况)。 所有 CC2541-Q1都始终发送蓝牙信号、无论电压是多少 kV。 请分析这一现象。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如前所述、IC 引脚能够提供2kV 电压。 您能否以2kV 开始并增大 ESD 电压来运行测试、以查看问题何时开始。 我们仍在深入研究 Q 器件和非 Q 器件之间是否存在差异、但这将是需要了解的宝贵信息。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan、您好!

    我们从6kV 开始。 开始的时候还可以 直到 ESD 电压达到15KV 时、才出现这种现象:恢复需要1-2分钟。 随着电压升高、行为更糟、直到25kV。 25kV 是符合 OEM 规范的最高 ESD 电压。 我们施加的电压不高于25kV。