This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:刻录时,电流过高,无法损坏芯片。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1127415/cc2650-when-burning-the-current-is-too-high-to-damage-the-chip

器件型号:CC2650

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

CC2650F128RGZR 是从 TI store 购买的。 客户自己做了自己的设备刻录机、从互联网上购买了一个离线编程器。 当他燃烧时,100人中有近40人因高温而受损。 ~、电流超过700 μ A 800mA。 他不知道是由 他自己制作的设备刻录机还是来自互联网的离线编程器导致了问题。

下图 显示了电路图:

 

此电路图是否存在任何问题?

此外、他尝试向引脚44施加3.3V 电压、电流仍超过700~800mA。


您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

Nick    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如需了解相关信息、硬件应用程序团队将研究此问题。

    请使用您可能拥有的任何新元素更新我们。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我对您客户的环境有几个问题:  

    [~用户名="529735" url="支持/无线连接/蓝牙组/蓝牙/f/蓝 牙论坛/1127415/cc2650-when-Burning-the-the-current-is-too high-to-damage-damdamage-the-chip)]客户自行制作设备并从互联网购买脱机编程器。 [/报价]

    我不确定他的意思是"设备燃烧器"。 这是 JTAG 调试探针还是不同类型的编程器?

    这又意味着"制造自己的设备燃烧器"是什么? 他是否设计了自己的 JTAG 调试探针? 如果是、他的 JTAG 调试探针是否适用于 Launchpad 或 CC2650EM 板等已知良好的目标? 从描述中我们无法知道程序员的工作效果如何、我们建议他购买官方调试探针。

    什么是"来自互联网的离线编程器"? 这是购买的 JTAG 调试探针吗? 如果是、这是 TMDSEU110-U 还是 Launchpad 电路板? 如果不是 TI 产品、我们无法保证其工作效果如何。

    [引用 userid="529735" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/1127415/cc2650-when-buring-the curry-is to-most to damage-damdamage-the chip"]当他燃烧时,100个中有近40个因高温而受损。

    从上面的描述中可以看到 JTAG 调试探针也许能够在一定程度上对器件进行编程、但是不清楚它是否也会给系统带来问题-例如、它可能为器件提供了过多的电压。 我们建议他对 JTAG 信号甚至电源电压进行适当的电压测量、并确保不超过器件数据表规格。

    [~引语 userid="529735" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/f/bluetooth-forum/1127415/cc2650-why-burging-curry-is to-high-mant-damage-mant-must-the chip"]Meanwhile、电流超过700 800mA。 [/报价]

    该电流过大、确实可能会损坏器件。

    [引用 userid="529735" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/1127415/cc2650-when-buring-curry-is to-high-damage-damdamage-损坏 芯片"]此电路图是否存在任何问题?

    我们无法根据单个图片进行评估。 我们需要回答上述问题、可能需要进行全面的设计审查、因为 PCB、组装等可能存在问题

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔