This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在 BGA 符号上粘贴掩码

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1122340/cc2640r2f-paste-mask-on-bga-symbol

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: DRV2605

我目前正在为 CC2640R2F 2.7x2.7 BGA 封装进行电路板布局。

我使用的是 TI 网站上发布的 PCB 符号 YFV0034ALA。

我注意到、焊锡膏防护板具有复杂的形状(大约为方形、带圆角)。

这不是那么令人关切。 但是、令人关注的是粘贴掩膜焊盘的尺寸。 焊锡膏防护垫比阻焊垫大得多、阻焊垫又比铜垫大。

这让我很担心。 当与焊球结合使用时、似乎焊料过多。

问题:BGA 封装完全需要焊锡膏吗?

问题2:为什么 PCB 符号设计人员选择使粘贴掩膜焊盘面积如此大?

下面是信息的另一个摘要、其中一些摘要与我在上面所说的内容是多余的。

下面是我目前在 BGA 布局方面取得的一些进展。
基本上完成了布局。 通过所有布局 软件检查(无开路、短路、履带/空间大小和间距等)
未决问题:

事实:
1)阻焊层方法是 NSMD (非阻焊层定义)-这是阻焊层大于铜焊盘的地方、这使得 焊料可以缠绕在铜焊盘上。 SMD 方法是阻焊层小于铜焊盘、 这可防止焊料缠绕在铜焊盘的边缘。 TI 选择了 NSMD。。这是他们的电话、我对他们没有异议。 这是业界最推荐的方法。

2) 2) TI BGA 符号上的焊锡膏掩模比  阻焊盘( 圆形)更大、形状也不同(复杂形状;大约方形和倒角)、后者大于铜焊盘(圆形)。  所有非 BGA PCB 符号上的粘贴掩码不仅小于掩码焊盘、而且略小于铜焊盘。

问题/顾虑:我质疑焊锡膏掩膜是否如此大、它将引入大量焊锡膏(因此更多焊料)、从而形成焊接桥接。 那么、在焊接 BGA 时、是否应该有任何焊锡膏的问题、这可能会解释焊锡膏掩模焊盘为何如此大、因为无论如何都不会使用。 但是、为什么要使用任何粘贴掩膜焊盘...为什么不只关闭焊盘孔 entirely...delete? 为什么要使用焊锡膏?

我已经向布局软件人员介绍了这一点;现在、我、高级支持人员和软件团队之间正在进行积极的讨论。 首先、软件标签(创建/绘制?)是什么引发了这个问题? BGA 粘贴掩膜焊盘与所有其他(非 BGA)粘贴掩膜焊盘的颜色不同。 这很有趣、因为此时软件团队不知道发生这种情况的原因。 软件中是否存在一个大小比较检查、以触发颜色变化、作为布局设计人员要查看的标记方法? 此时、软件团队正在擦伤头。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将以 TI DRV2605为例进行介绍。

    (请参阅随附的)

    YZF0009 9焊球 DSBGA 的封装外形

    BGA 封装的图纸显示了与铜焊盘大小类似的焊锡膏掩模。 铜焊盘的形状是圆形的、焊锡膏遮罩开口的形状是正方形的、有圆角。 它们显示了阻焊层的 NSMD 和 SMD 尺寸、因此不知道焊锡膏阻焊层开孔的绘图是否适用于 NSMD 或 SMD 外壳。 焊锡膏防护罩开口的角延伸到铜焊盘以外。 但是、焊锡膏遮罩开口的尺寸非常接近铜焊盘的尺寸。

    TI 的某个人能否说、符号 YFV0034ALAL 是否已在任何采用 cc2640R2F 2.7mm x 2.7mm BGA 构建的 PC 板中证明成功?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于这一巨大的延迟、请道歉;您的线程逃脱了我们的雷达。

    我们与封装专家交谈、他提供了有关 DSBGA 封装的更多信息、如下所示:

    此器件是一款采用封装标识符 YFV0034A 的 DSBGA。
    焊球直径为0.25mm、高度为0.21mm。
    建议的 PCB 焊盘为0.23mm 圆形。
    建议使用间隙为0.05mm (0.33mm SMO)的 NSMD。

    建议的丝印板孔径为0.25mm 平方、圆角和丝印板厚度为0.1mm
    厚度为0.1mm 的模板是
    同一 PCB 上因客户产品应用而产生的其他组件的常见厚度。

    为了满足面积宽高比要求、需要使用0.25mm 方形模版孔径、以获得良好的焊锡膏打印质量。

    减小模版孔径将导致 PCB 上的焊料不足。

     在内部鉴定期间、我们没有遇到任何焊接桥接问题。

    如果这澄清了您对 YFV0034符号焊膏模式的疑问、请告知我们。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    您实际上是指真正的方形模版孔径吗?

    我已经看过2605 BGA 的 TI 图纸(见附件)、它使用了一个圆角的方形。

    是否最好使用真正的方形、还是应该放置与2605 BGA 相同的圆角?

    YZF0009 9焊球 DSBGA 的封装外形

    抱歉、我还不是要点击 Resolved 按钮!

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rafael、

    这是非常彻底的...我意识到您在上面的语句中指定了四舍五入的角。

    此致、

    John