This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640的 ROM 是什么?#39?

Guru**** 2908370 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1128621/cc2640-what-s-the-rom-of-cc2640

器件型号:CC2640

大家好、

我看不到关于 CC2640 ROM 大小的任何说明。 CC2640的 ROM 是什么? 您可以检查 CC2640的 ROM 吗?

谢谢、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    显然、CC2640器件具有

    -一些 ROM,在我们的工厂中编写,客户无法修改。 共享 ROM 大小的详细信息没有意义、因为客户无法修改此存储器。

    -一些包含客户程序的闪存(128KB)

    -某些高速缓存(8kB)

    -部分 RAM (20kB)

    有关更多详细信息、请参阅器件的数据表。 您还可以参阅器件用户指南的§7.7部分、了解有关 ROM 内容的详细信息。

    此致、