This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:需要在 SPPLEDEMO 配置文件中实现 SPI

Guru**** 2586445 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1128030/cc2564moda-need-to-implement-spi-in-sppledemo-profile

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我正在项目中使用 SPPLEDEMO、我希望使用 SPI 通信发送和接收一些字符串、或者我希望使用 SPI 通信打印一些字符串、您能告诉我如何在 SPPLEDEMO 中实现 SPI 吗? 如何在  SPPLEDEMO 配置文件中实现 SPI 代码。 请任何人帮助我、如何实施该计划。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jansi、

    您是否尝试将 SPI 和 SPP LE 整合在一起、或者它们是否相互独立? 由于 cc2564使用 UART 进行通信、因此这两种方式都没有 SPI 接口。 您将需要使用具有 SPI 接口(例如 MSP432)的主机 MCU。 选择好的主机 MCU 后、我建议阅读他们的用户指南、或者如果您使用 TI 主机、我将查看 SPI 主器件和 SPI 从器件演示。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、RogelioD

    感谢您的回复。

    是的、我想在 Sppledemo 配置文件中实现 SPI、是否可以 将其组合在一起。 您能 给我发送用户指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些与 SPPLEDEMO 和示例 hello world 计划相关的问题。

    是否可以在 hello world 程序中实现 SPPLEDEMO 配置文件。 如果可能、请告诉我如何实现。

    接下来、我想使用 SPI 通信读取一些传感器数据、是否可以从 hello world 程序中实施该代码??

    以上两项是我的疑问。 请就此为我提供帮助。

    谢谢、我正在等待您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您无法通过 Spple 从 SPI 缓冲器发出任何内容的原因是没有道理的。 我将深入了解 sppledemo、看看它在您执行 SendLE 或 ReadLE 时如何使用缓冲区。 我还将介绍如何在主机 MCU 中使用 SPI,例如,如果您使用 MSP432,则 spimaster 演示是一个很好的开始位置( https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APaE9KkNh1rTnbq4frdZLg__J4.hfJy__LATEST )

    至于您在 hello world 计划中使用 SPI 的第二个查询、这并不是一个真正与 cc2564相关的问题、但只要您使用的 MCU 具有 SPI 功能、您就应该能够实现它。 但是、如果使用 TI MCU、我绝对建议从 spimaster 演示开始。

    此致、

    Rogelio