This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:GATT 连接超时错误、但 CC2650未广播

Guru**** 2549650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1128059/cc2650moda-gatt-connection-timeout-error-but-cc2650-not-advertising

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACK

您好!

在 CC2650中、收到 GATT 连接超时错误后、CC2650仅在复位后进行广播。

移动到距离中央设备(Mobile)较远的位置后、出现 GATT 连接超时错误并断开连接。

但是、断开连接不会反映在外设(CC2650)中、因此只有在复位后、它才会再次进行广播。

要使其通告掉一个复位、必须执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 论坛上发帖。 我已将此主题分配给相关专家。 同时、您使用的 SDK 版本是什么?

    最棒的

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是 BLE-Stack 2.2.6版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remukee、

    您能否确认器件在  SimpleBLEPeripheral_processChangeStateEvt 内进入 GAPROLE_WAITING_FACT_TIMEOUT 案例? 器件在超时时时进入此状态。 如果确实如此、您可以尝试在此处添加代码以重新启用广播。