This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:广播为 NA

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1128208/cc2640r2f-advertising-as-na

器件型号:CC2640R2F

器件随机 广播"NA"、 每当它复位时、器件都会正确广播。

此问题在 Android 设备中特别可见。

因此、请为该问题提供解决方案建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 论坛上发帖。 我已将此主题分配给相关专家。 同时、您使用的 SDK 版本是什么?

    最棒的

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我目前正在使用 simplelink_cc2640r2_sdk_5_10_00_02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我建议仔细检查行为是否是由设备或使用的移动设备引起的。 当问题发生时、您可以使用 iOS 设备扫描广播器、看看设备是否也广播"NA"。 最重要的是、了解有关广播内容的详细信息、可能使用蓝牙监听器。

    除此之外、我建议尝试在连接调试器的情况下重现此问题(或者 、在重现此问题后连接调试器、如此处所述)。 这样、您就可以检查是否发生了存储器/广播损坏。  

    我希望这些将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们器件的正常 BLE 广播原始数据。

    这是 BLE Scanner Android 应用中公布"NA"时的原始数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个要检查的元素是您已启用的广播集的数量。 根据提供的屏幕截图、您似乎启用了两个不同的广播集。

    还请使用前面提到的 iOS 设备和蓝牙分析器提供您的观察结果。

    谢谢、此致、