This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:由于未解析的符号仍为&amp,我收到错误;链接时遇到错误:SPPLEDEMO.OUT 未生成

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1128033/cc2564moda-i-am-getting-an-error-as-unresolved-symbol-remain-error-encountered-during-linking-sppledemo-out-is-not-build

器件型号:CC2564MODA

您好!

我在我的项目中使用 SPPLEDEMO、我在 SPPLEDEMO 配置文件中实现 SPI 通信、因此在执行程序之后... 我遇到一些错误、因为"Unresolved Symbol ley"和"Error encountered during link: SPPLEDEMO.out is not build"。 任何人都请帮我解决这个问题。 我正在等待您的快速回复。

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jansi、

    我会再次检查所有路径和符号是否指向正确的目录。 我还建议更新到最新的 CCS 并使用可在 https://www.ti.com/tool/TIBLUETOOTHSTACK-SDK 找到的最新 Bluetopia SDK

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    如果我更新最新版本的 CCS 和 SDK,它将起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用的 CCS 版本是12.0.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经更新了我的 CCS、但仍然只收到相同的错误。 请帮助我的任何人。 我遇到这种错误已有很多天了。 我将在下面的中附加错误日志。