This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:我想对 CC2650 LaunchPad 的 bps 进行调优。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1128047/launchxl-cc2650-i-want-to-tune-the-bps-of-cc2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

你好

我正在尝试在 CC2650 LaunchPad 上创建一个程序。

那么我希望传输和接收速率为1Mbps。

我可以使用1Mbps 的 CC2650 LaunchPad 吗?

我想调节 bps。

请...

Tatsuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuki、

    默认情况下、低功耗蓝牙协议使用的 PHY 为1Mbps。 因此、我建议您利用 simple_peripheral 示例并实现低功耗蓝牙通信。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的回复!

    我不使用默认值(BLE)、而是仅调整程序中的 bps。

    我希望通过 GFSK、2.4GHz、1Mbps 进行传输和接收。

    是否有与 bps 相关的参数?

    请...

    Tatsuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请利用 https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    此致、