您好!
我们正在针对新模块评估 CC2564。 我们的主要用例是作为我们主要性能指标的低延迟 SPP 和 IAP。
我们的性能通过每秒请求/响应来衡量。 因此、从电话发送到对讲机、从对讲机发送到主机 IC、经过处理、从主机 IC 回复到对讲机、最后从对讲机发送到电话。
在接收到之前的响应之前、无法发送另一个请求、因此您可以看到优化延迟为何有用。
与我们测试过的其他模块相比、CC2564正在取得令人印象深刻的结果、但仍不符合我们先前解决方案的编号。 我们想知道我们是否可以设置一些供应商命令或修补程序数据来调整任何内容以帮助提高性能。 例如、我们使用 Frontline X240捕获了一些基带数据、并注意到我们以前的解决方案(最快)仅使用来自电话->无线电通信(RFCOMM 会话期间)的 DM1数据包和用于无线电->电话通信的2-DH1。 会话期间也缺少轮询数据包(仅空数据包)。 在较慢的对讲机(CYW20704 A2)上、我们注意到存在轮询数据包、以及将2-DH1和 DM1混合用于双向通信。 但是、我们不知道这些是不是导致性能损失的差异。
此外、我们发现本文档详细介绍了如何优化 Laird BTM44X 器件的性能、并想知道该信息是否也适用于 CC2564、以及我们将如何执行此操作。
http://cdn.lairdtech.com/home/brandworld/files/Application%20Note%20-%20BTM44x%20Enhanced%20Data%20Module-Latency%20Optimization.pdf
谢谢、
Robby