This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:外部快速时钟晶体要求

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1129413/cc2564c-external-fast-clock-crystal-requirement

器件型号:CC2564C

您好!  

数据表中没有太多信息,您能告诉我以下哪些值:  

最小/最大负载电容?

分流电容最小值/最大值?

ESR 最大值?

驱动电平最大值?  

谢谢、

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey 您好!

    由于这些  并不是严格的要求、因此可能未将其添加到数据表中。

    但是、我们在 CC2564C 参考设计中使用的晶体是 NX2016SA (EXS00A-CS06025)、因此我建议选择具有与此类似特性的晶体。

    BR、