主题中讨论的其他器件:CC2650、 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK、 LAUNCHXL-CC2650、 CC2642R、 CC2640R2F、 BLE-STACK
我的目标是使用 ble5stack 设置简单外设和中央设备、以测试编码 PHY 和扩展广播。
我可以使用我的旧 launchpad 下载和调试简单外设应用程序,现在正在设置另一个(新) launchpad 以运行简单中央,并遇到新 Launchpad 的问题。 我的旧版和新版是相同的 CC2650 Launchpad Rev1.3、所有跳线都是相同的。
旧 launchpad 能够正常下载和调试,但新 launchpad 在闪存下载后不会停止在 main 处,并登录到“NORM_ThisLibraryIsfor_CC26x0R2_HaltIfViolated:Area…”(NORM_ThisLibraryIsfor_CC26x0R2_HaltIfViolated:Area)
我已将新 launchpad 升级为与旧版本相同的固件3.0.0.13:
<<<设备0 >>
VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称: XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
版本: 3.0.0.13
制造商: 德州仪器(TI)
序列号: L1002678
模式: 运行时
配置:标准
将器件切换至 DFU 模式。
我使用的是 IAR 8.32.2、SDK 4.10.0.10、xdctools 3.51.03.28_core
我还需要下载到新的 Launchpad 以使其运行吗?