This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:调试错误:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1130513/cc2650-debug-error-error-connecting-to-the-target-error--242-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我对 CCS、CC2650及其 Launchpad 的使用非常陌生、请多多包涵。

我一直在研究一些代码、并且在改进和将其上传到硬件方面取得了成功。 但是、最近在尝试上传/调试时、我收到"连接到目标时出错"。 错误消息的完整描述如下:  

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包8.0.27.9)

我以前曾收到此错误消息、但被告知是由于 USB 连接有问题。 通过 USB 和 JTAG 连接解决了以前的问题、但现在它不会出现问题。 我已经尝试过多种不同的 USB 电缆、以及连接我的设置的方式。 仍然、我得到了误差。   

我已经查看了电路板配置文件、但不确定如何使用它来完成调试过程。 通过"TEST CONNECTION (测试连接)"按钮、我收到相同的-242错误。  

是否有人知道问题可能是什么? 我可能错过了一些非常基础的东西、因为我是初学者。  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PR、

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFOK.QNl.ShhWoj--4FV-A__FUz-xrs__LATEST 

    您可以确定这通常是 USB 连接问题。  我们通常建议使用 LaunchPad 随附的微型 USB 电缆。  有时、计算机也会妨碍连接稳定性。  您的操作系统和 CCS 版本是什么?  您是否曾尝试过闪存编程器或 Uniflash、从何处获取当前的 LAUNCHXL-CC2650、 是否有其他 LaunchPad 可供测试?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 我将尝试查找 Launchpad 附带的微型 USB。 我只获得了电路板本身、因此我刚刚使用了自己的微型 USB。  

    我使用的是 Windows 10、并且使用的是 CCS Studio 8.2.0。 我没有尝试过闪存编程器或 Uniflash (不确定它们是什么、但现在将对它们进行研究)。 我从 我的教授那里获得了 LAUNCHXL-CC2650、据我所知、他只有其中一个。 我相信他从 TI 获得了 Launchpad。  

    是否有办法检查配置文件是否有故障? 我使用了不同的微型 USB、这就是为什么。  

    感谢您在这个问题上的帮助。

    此致、

    PR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在较新版本的 CCS (当前为 v12.0)上为项目使用相同的 XDCTools 和编译 器、或通过高级选项->目标配置->德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针-> JTAG TCLK 频率来降低.ccxml 的 JTAG 速度。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 我尝试更改 JTAG TCLK 频率、但弹出了相同的错误。 问题最终与硬件相关。 问题现已解决!